This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:RX 不会开始充电

Guru**** 2587735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671772/bq51050b-rx-does-not-start-to-charge

器件型号:BQ51050B

您好!

我目前正在尝试 使用 bq51050BEVM-764来执行一个大小受限的项目。 我们之前使用过另一家制造商生产的 Qi RX 芯片、但该芯片对于我们的用途来说太复杂了、而且电路板上占用了太多有用的空间。 由于尺寸限制、我们使用  来自 TDK 的 WR121210-27M8-ID 线圈。 之所以选择这种设计、主要是因为它非常薄。 不过、线圈的一些参数让我担心:线圈直径的电感相当低、电阻也相当高。 这甚至会导致 Q 值约为55、低于 Qi 标准规定的77。 然而、线圈制造商确保它可以用于 Qi 充电、这已经使用之前的 Qi RX 芯片进行了验证。  

我从 EVM 上移除了原始线圈、将新线圈焊接到该线圈上、并更换了调谐电容器。 根据在 LTSpice 中执行的仿真、选择的调谐电容为 cs = 288nF 和 CD = 2.8nF。 我还将 COM 电容器更改为68nF、正如其他一些线程所建议的那样。

如下图所示、在 VRECT 上进行测量时、存在一些通信、但电压再次下降。 此图来自未连接电池的测量结果、另一个使用电池的测量结果显示了相同的曲线、仅先前下降的电压:在该图中的曲线在最后两个尖峰之前变得平坦的时刻。

 

在 VRECT 增加前后是否有接近三角的波形说明?

线圈的参数是否是充电器无法开始为电池充电的原因? 由于我们只有一节小型电池、因此 Ibulk 设置为100mA、终止电流为20%。 这是否太低而无法实现精确操作?

此致、

输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    示波器捕获显示良好的启动(前三个脉冲)和调优(每30ms 脉冲一次)到所需的工作点、然后使能负载。
    如果输出出现脉冲、则建议 RX 发送结束功率传输(EPT)来关闭 TX。 此外、TX 不会尝试重新启动 RX、低功耗 Ping 检查 RX 是否已移动(三角波形)。
    TX 上是否有指示故障或充电完成的 LED?
    您使用的是哪种 TX?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的快速响应! TX 是一种定制设计、我对其细节不太了解。 它之前已经过验证(与其它 Qi RX 芯片一起工作)有一个反馈 LED 在充电期间闪烁(但电池充满时也闪烁)。 我看到这个 LED 闪烁大约2次、然后 LED 恢复为常量(等待 RX)。 我添加了 VRECT (TP12、顶部)和 CHG (TP10、底部)的范围捕获。 EVM 上的 LED 也闪烁两次(如图中的两个低电平值所示)。

    我还使用另一个现成的 RX (用于 Moto 360智能手表的 Qi 充电器)进行了示波器测量、结果出来了。 另一个响应、但仍然没有电池充电。

    这是否为您清除了问题?

    此致、

    输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    您手头上是否有 TI EVM?
    我可以发送一些软件来报告 TX 正在执行的操作。

    TX 似乎都尝试开始充电、但 TX 将停止、可能是在 RX 发出命令时停止。
    电池电压是什么样的?

    您可以发送 RX 原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您对沟通和调整的评论看起来不错、让我考虑一下当前设置。 我只是使用 EVM 来适应线圈、调优电容器和 COM 电容器。 我检查了所有跳线和电位器、然后我来到 R13电位计以获取端接电流。 我使用的电池电压为3.8V、我认为它足够低、但显然不是。 电流必须立即降至终止电流以下。 当我降低 R13 POT 以降低终止电流时、电池似乎再次充电。

    感谢您与我合作并验证 VRECT 测量结果。

    此解决方案引起了另一个问题。 正如我在初始帖子中提到的、我们使用充电器进行低电流充电。 我们使用的电池容量为60mAh、因此正常的1C 充电意味着要充电60mA。 我在这个论坛上读到、当用于这个低充电电流时、IC 在稳定性方面可能会有一些问题。 是否可以采取变通办法来增强稳定性? 对于这个特定的应用、充电不是时间关键型的、有时可能持续一整天。 我们可以选择将术语引脚短接、但在本例中、我想知道当10小时计时器耗尽时会发生什么情况? 这是否也会发出 EPT?

    此致、

    输出电压