This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A 的电路

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A, TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681566/circuit-of-mc33063a

主题中讨论的其他器件:MC33063ATPS61089

我对 MC33063A 有疑问。

请告诉我们在 以下条件下推荐的电路。

我们需要了解外部电路和 Value 外围器件。

(例如、L=--k μH Ω、Cout=--nF 等)

   VIN=5.3V±10%

   Vout=12V±10%

   Iout=350mA (最大值)

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否必须选择此旧设备? TPS61089等新器件更简单、效率更高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    MC33063A 是客户的实际产品。
    我们的客户从以前开始使用此 IC。
    他们希望使用 MC33063A。

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件的输出电流过大。 对于 VIN 和 VOUT 条件、输出电流能力约为0.25A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我知道最大电流为250mA。
    您知道公式吗?
    我们想知道如何计算最大输出电流。

    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MC33063A-External-Components-Design.xlsxthe数据表的第14页提供了用于计算外部组件的公式。 您可以使用此 Excel 进行参考。 电感器峰值电流应低于1.5A