This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:USB 电路 D+/D-

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699920/bq25606-usb-circuit-d-d-

器件型号:BQ25606

您好!

我目前正在研究 BQ25606的原理图。 我使用的是数据表原理图 和用户指南"评估模块 bq25606 PWR772"。 但是、我对与 USB 的连接有疑问。 USB 端口是否需要任何类型的额外电路 、或者仅应将 D +/ D-引脚直接连接到 BQ25606、而无需如文档"评估模块 bq25606 PWR772"中的图10所示的任何其他组件?

谢谢、

奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、奥斯卡、

    您不一定需要附加到 D+/D-线路的额外电路。

    但是、如果无法管理主机的输出状态、一些客户使用 USB 开关在充电器和主机 MCU/处理器之间切换 D+/D-。 换言之、此 USB 开关通过隔离 MCU 和充电器之间的线路来避免充电器进行错误检测。 但大多数客户可以将其 USB 驱动器线路置于 HIZ 状态、直到充电器完成检测。

    或者、一些客户还发现、USB 线路上的高速(或 USB SuperSpeed)通信在完成充电检测时需要与充电器的 HIZ D+/D-进一步隔离。 在这里、它们可能使用 USB 开关或一些低阻抗电阻器。

    此致、

    Joel H