This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109B-Q1:请检查电路图。

Guru**** 2573195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5109B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680743/lm5109b-q1-please-check-the-circuit-diagram

器件型号:LM5109B-Q1

你(们)好

我设计的原理图如上所示。
请检查是否没有问题。

谢谢、

TAEMIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Taemin、您好!
    感谢您关注 LM5109B-Q1。 我是一名支持此器件的应用工程师、将回答您有关设计的问题。
    对于 C16、自举电容器和 C22 VDD 电容器的选择、我建议重新评估。 C16的值基于 MOSFET 的栅极电荷、工作频率和最大占空比。 C16上需要有足够的电荷来为 MOSFET 栅极充电、并在最大导通时间内维持 HB 电压。 IPB70N10S3L 是60nC (最大80nC)栅极电荷器件。 这是充电至10V 时的6nF 至8nF 有效栅极电容。
    请参阅 LM5109B-Q1数据表 www.ti.com/.../lm5109b-q1.pdf
    第8.2.2节.
    除非开关频率较低、否则1uF 的值远大于您可能需要的值。 100-220nF 是适用于大多数电源应用的值。
    自举电容器过大可能会导致在初始 LO 输出脉冲上对电容器充满电的问题。
    如果可以减小自举电容器、则10欧姆的串联自举电阻 R8正常。

    通常建议 C22 VDD 电容为自举电容 C16的10倍、因此如果 C16 100nF 正常、C22应为1uF。

    驱动器 LI 和 HI 输入:最好将 LI 和 HI 的占位电容器位置添加到接地端、以防驱动器输入上出现感应噪声或振铃。 为了降低 LI 和 HI 输入上的感应噪声的可能性、我们建议在驱动器输入处于10至100欧姆范围内时串联电阻。

    MOSFET 选择:如果不知道工作频率和负载电流、TI 就无法提供有关这些器件的详细建议。 请记住、选择 MOSFET 和1A 驱动器功能时、Vgs 上升和下降时间估计为~60ns。 这对于极高频率运行可能是不可接受的。 如果设计为高频、则应考虑使用更高强度的栅极驱动器或更低电荷的 MOSFET 来降低开关损耗。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard

    非常感谢您的专业帮助。

    这对我们有很大帮助。

    谢谢、

    Taemin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard

    原理图的传递出现错误。
    上述电路采用推挽配置。
    请检查是否存在任何异常。

    谢谢、

    Taemin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taemin、您好!

    我在前一篇文章中提供的建议仍然适用于自举电容器、VDD 电容器以及 MOSFET 和驱动器选择的大小、具体取决于在高频下运行。

    作为良好的设计实践、另一个建议是在 MOSFET 的栅源极之间添加一些电阻、以解决控制和驱动器偏置加电期间漏源极之间的任何泄漏电流。

    您能否在主题中确认这是否能解决您的问题?

    此致

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard

    非常感谢您的专业帮助。

    谢谢、

    Taemin