This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:增加并联电芯的数量

Guru**** 2615295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668137/bq20z655-r1-increasing-the-number-of-parallel-cells

器件型号:BQ20Z655-R1

我将 BQ20Z655-R1用于4串行3并行电池配置中的锂离子电池。 此外、我不在这款锂离子电池中使用 LED 或 LCD。 我的电池具有3500mAh 容量。

我计划增加并联电池的数量、但我不确定并联电池的最大数量(例如、4Serial - 8 Parallel Configuration)。  

尤其是、我担心的是电池平衡。 因为内部平衡电流为5mA。  您有哪些建议?

注意:我必须使用这种现成的设计

您有哪些建议? 我可以将此 PCB/电路用于4串行8并行配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    8x3500mAh = 28Ah
    正确的方法是、如果5mA 的内部电池平衡电流开始发生分流、则不可能实现平衡的电池。 您可以选择忽略电池平衡或使用外部电池平衡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我之前所说的、我有 PCB (带 bq20z655-R1)、它在4Serial-3并行配置下运行良好。  现在、我计划使用2个并联 PCB。 我的意思是4S-3P 与4S-3P 和独立的2 PCB 并联。

    请检查图片(抱歉、获取简单/简单的图片):  

    或许它可以解决平衡问题。 您对此有何想法?

     

    请查看此文档以了解电池平衡: http://www.ti.com/lit/an/slua340c/slua340c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于这些电池位于不同的 bq20z655-R1上、因此可能需要一个外部平衡电路、该电路可以读取每个电池组的容量和 SOC 并实施电池平衡方法。
    遗憾的是、bq20z655-R1将无法单独处理这种情况。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以像图中那样使用2个并联电路。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这样直接连接它们并不是一个好主意。 它将导致许多问题。 随着时间的推移、一个电池组中的电池寿命可能与另一个电池组不同。 下面是可能发生的情况的一个示例。 从单个充电器为两个电池组充电时、一个电池组首先达到满状态、而另一个电池组未满时、充电器将停止。 然后电压将下降、较高的电池组电压将尝试为较低的电池组电压充电。 同样、在放电期间、一个电压比另一个电压低、放电必须停止。 另一个不会为空、然后尝试为另一个充电。 目前、两个电池单元之间也不会平衡、可能会发生许多不可预测的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 这解决了我的问题、但我必须问、在放电期间、如果一个电池组比另一个电池组更早为空、我希望 PCB1不提供输出电压、电流不是这样? 此外、我能问您对此系统有何建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ugur、
    如果一个电池组达到空电压并且您停止放电、则没有任何东西会阻止另一个电池组向另一个电池组提供输出电压。

    使用两节独立电池并联的最安全方法是使它们成为独立和完整的系统。 这意味着需要单独的充电器和单独的直流/直流转换器来为每个电池充电和使用每个电池。 您还可以将理想二极管用于或同时使用两个电池输出、但您仍需要单独的充电器。 然后、您需要一些控制器和逻辑来决定充电和放电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的

    1.我明白,我不会使用这种方法。

    2.我必须使用一个充电器,所以我必须提供6个并联的充电器。 我将设计一个14.4V 和大约7-10A 的电池管理系统(适用于此系统)。您是否推荐使用 IC?

    谢谢你。