This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920修改值问题

Guru**** 2814115 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76920, BQ78350, BQ76920EVM, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681322/bq76920-bq76920-modify-value-issue

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他部件:BQ76940BQ78350BQ78350-R1

尊敬的所有人:

我对修改 bq769X0评估软件中的值有疑问、

例如、我要将 OCD_T3值从"0000"更改为"1111"、但此命令将自动恢复为"0000"。

命令使能、

尽管我使用更新显示和保存配置、然后使用重新加载文件按钮、但这两个按钮都无法将命令写入 IC。

如何将命令写入 IC?

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,嘉义(你又来了:-)),
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chiayuan、
    bq76940评估软件允许操作寄存器值进行评估。 如果您将器件单独与软件一起使用、则可以使用窗口顶部的工具或在位字段框中输入值来写入该值、如圆圈所示。 该值应更新。
    但是、如果您将 MCU 与 bq76920配合使用、请注意 MCU 也可能会更改寄存器值。
    与 bq76920EVM 上的 bq78350或任何 bq769x0器件配合使用时、bq78350-R1将控制寄存器值并定期检查其所做的设置是否仍然存在。 如果更改、它将根据其配置将值改回所需设置的值。 如果它发现寄存器更改太多次、它可能会设置错误。 要更改 PROTECT 2寄存器、请更改 bq78350-R1数据存储器中的 AOLD 阈值和延迟参数。
    该软件可用于检查寄存器值、但应注意 bq78350-R1不会与监控器共享 I2C 总线。 如果发生总线冲突、bq78350-R1将使用其大部分时间线尝试与 bq769x0通信、并且可能不响应 SMBus 命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、
    感谢您的信息、这对我很有帮助。