This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:电池平衡-电压差增量

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76930, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698250/bq78350-r1-cell-balancing---voltage-difference-increaces

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76930

我正在开发容量为3700mAh、具有6节电池和50mA 平衡电流的电池组

在放电期间、电芯之间的差值约为20mV (最大值-最小值)、但在放电结束时(电池电压仅比最小值高2V)、差值增加得越来越多


我的配置包括:

电池平衡
-阈值:3500mV
窗口:200mV
最小值:10mV
-间隔:4S

我还有其他一些问题可能是造成这种情况的原因:
剩余电量计算不正确(显示0%、但尚未达到最小电压)

以下是日志文件:
e2e.ti.com/.../FullDischarging_5F00_11.06.18.log

如何使 bq78350在电压达到最终平衡?
如何纠正剩余电量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernhard、
    电池单元将不会完全匹配、bq76930将具有测量容差、bq78350将具有校准容差。 更多的平衡周期应使电压处于最小电压范围内、但它们并不完美、电池随着电量耗尽而发生变化。
    对于剩余容量:
    在日志中、电池未充满电。 将电池充满电、以便您获得 VCT。 考虑使用 CSYNC。
    由于电池未满电、因此未在放电时设置 VDQ、也无法记忆。
    如果使用固定 EDV、请确保输入正确的 EDV2、EDV1和 EDV0点;如果使用 CEDV、请确保加载正确的参数。 请注意、PendingEdv 的放电大部分是3000、这是它应该了解的点。 由于这不随电流变化、因此看起来它必须是固定的 EDV。
    监测计得知剩余电量后、下一个周期应正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    但我还有一些问题:

    在放电期间、AFE 应处于平衡状态。 应该设置[CB'和 BAL_OK'位、还是仅在充电期间设置?

    我认为电池单元不能完美贴合、但随着电池电压达到最小电压、电压差会增加。 不仅仅是大约10mV、而是大约100mV。

    Diagramm 仍然来自我之前上传的文件

    两个位都不会置位、我希望电池电压始终在10mV 左右、而不是100mV 左右。

    你有什么建议吗?

    如果你能帮我、我会很感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernhard、
    bq78350-R1仅在电压满足所选参数时在充电期间保持平衡。
    某些电量监测计会根据电量监测计确定的各个电池充电状态进行平衡、但 bq78350不知道各个电池的电量、仅根据充电结束附近的电池电压进行平衡。
    您的电压差曲线是合理的、在大多数工作范围内、电压是相似的。 接近充满电时、充满电的电池上的电压将开始上升、bq78350会在其限制范围内平衡最高的电池并尝试在此时匹配它们(基于电压)。 在放电接近结束时、电池电压会迅速下降。 容量较小的电池将首先下降、从而增加电压差。 电池单元通常不会完美匹配。 您的曲线似乎相当好。 bq78350必须看到完全的电压差、否则它将无法实现平衡。 空时、单元格会有所不同。
    您可以与您的电池供应商核实电池的变化情况。