This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PFCEVM-026:如何提高 PF 和降低 iTHD

Guru**** 2557590 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138PFCEVM-026, UCD3138064A, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682102/ucd3138pfcevm-026-how-to-improve-pf-and-reduce-ithd

器件型号:UCD3138PFCEVM-026
主题中讨论的其他器件: UCD3138064AUCD3138

您好,

  我已经测试 了 UCD3138PFCEVM-026演示。 就像用户手册中显示的那样、PF 非常高、iTHD 在大多数情况下也非常低。

 我在自己的项目上实施了该解决方案后,调整了固件作为原理图,但 PF 不好,iTHD 非常高

1200W 项目测试数据如下所示:

加载  PF  iTHD

10%  0.85 22.5.

20% 0.94  15.6

40% 0.97  12.5

50% 0.974 11.18  

100% 0.989 5.08  

我检查了宏定义,有这么多的宏,哪一个是有用的,演示如何定义?

下面是我的配置:  

-mv4 --code_state=16 --abi=ti_arm9_abi -O2 --include_path="${cG_tool_root}/include"--include_path="${project_root}/../../Device/UCD3138064A/Header --include_remote_remote_define=off-define=off-define_remote_remote_off-define=jet=cep-cy=vr=g=off-define=off-define_remote_remote_remote_remote_off-cy=-cy=jet=-cep=jet=v-cep=jet=v-cep=2-off-cep=uel_off-define=v_off-define=jet=-cep=g=off-define=off-cep=-define=off-define=off-cep=y=dic=-cep=off-define=off-define=off-define=jet=off-define=jet=y=y=zh-define=off-define=c /../../Driver/Pmbus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bosheng Sun 将很快满足您的要求。

    此致、
    Yitzhak Bolurian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    UCD3138PFCEVM-026的固件是为该特定的 TI PFC EVM 开发的、您可以将其用作电路板的起点、但需要根据硬件修改代码、尤其是需要重新调整控制环路。 默认 PID 系数未针对您的电路板进行优化。 请阅读此应用手册、了解如何调整 UCD3138控制的 PFC:

    www.ti.com/.../slua709.pdf

    关于 Marco 定义、您需要选择您正在使用的特定 UCD 器件。 您是否正在使用 UCD3138064A? 您可以将所有其他函数设置为"off"、因为您可能不需要它们、或者您的电路板上没有所需的电路、即使您确实需要这些函数、您仍然需要根据您的硬件重新调整这些函数中的关键参数。

    此致、
    Bosheng Sun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我会尝试这些方法。