This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:序列要求和未使用引脚的端子处理

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700182/lm25141-q1-sequence-requirement-and-terminal-proccecing-of-unused-pin

器件型号:LM25141-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LM25141-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
-以下引脚之间是否需要启动和关断序列?

 输入电压
 英文
 DEMB

-如果未使用以下引脚,建议的终端处理是什么?

 PG

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo-San、

    这些引脚之间通常没有排序、只需确保 DEMB 不超过"绝对最大额定值"表中指定的 VDD+0.3V。 如果在为 LM25141-Q1供电之前从外部向 DEMB 施加电压、这很可能是一个问题。

    我不确定我是否理解有关 PG 的问题。 如果使用此信号、我们建议将10k 电阻器连接到逻辑高电平。 如果不是、则可以将其保持浮动。

    Sam