This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65919-Q1:在定制 OTP 样片发布之前、是否有任何方法可以评估处理器上电操作?

Guru**** 2508635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65919-Q1, TPS65917-Q1, TPS65917EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680872/tps65919-q1-is-there-any-method-to-evaluate-power-up-operation-with-processor-before-customized-otp-sample-releases

器件型号:TPS65919-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65917-Q1TPS65917EVM

大家好、

根据以下主题、我了解了"加电和断电序列仅存储在 OTP 存储器中、因此无法更改"。
https://e2e.ti.com/support/power_management/pmu/f/200/p/666574/2452940

   在 定制 OTP 样片发布之前、我的客户是否考虑使用任何方法来评估处理器的加电操作?
我的客户是否应该等到自定义 OTP 样片发布?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-San、
    我已将您的问题转发给产品组以帮助您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雅丽塔

    如果您有 EVM、则可以将其打开、然后禁用输出。 接下来、将器件连接到处理器。 然后、使用脚本或 MSP 固件、您可以按照需要的顺序对器件进行编程以开启。

    请注意、当您打开 EVM 时、器件将按其已配置的顺序加电。 这就是为什么您在 PMIC 打开且输出被禁用后连接处理器。 此外、如果编写脚本、该序列将比使用 MSP 固件或预编程的启动序列更慢。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natasha-San、

    感谢您的支持。

    ----------------------------------------
    此外、如果编写脚本、该序列将比使用 MSP 固件或预编程的启动序列更慢。
    ----------------------------------------
    您能告诉我哪个计时"较慢"吗?
    它是否意味着每个 SMPS/LDO 上电之间的延时时间、如下所示?
    是否可以调整延时时间? (这是我的客户调整延迟的理想选择。)




    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-San、

    如果您编写脚本、由于计算机的速度限制、因此在启动每个电源轨之间可能至少有10ms 的时间。 如果您在 MSP 上编写固件、处理器可以直接发送加电命令、并且将在我们的100秒范围内。 然后、在固件中、您可以根据需要调整延迟。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natasha-San、

    感谢您的友好支持。

    我想再确认一个问题。
    似乎没有适用于 TPS65919-Q1的 EVM。
    您是否有任何关于获取 TPS65919-Q1 EVM 的建议?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-San、

    TPS65917-Q1 EVM 适用于 TPS65917和 TPS65919器件。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natasha-San、

    感谢您的支持。
     我了解如何使用 TPS65917EVM、只需将 TPS65917-Q1替换为 TPS65919-Q1即可满足要求。
    但是 、TPS65917-Q1 具有散热焊盘、因此很难更换。

    您是否提到不需要更换?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-San、

    您不必更换 IC。 您可以关闭 TPS65917-Q1的 SMPS5和 LDO3进行评估(TPS65919-Q1中不包含这两个电压轨)。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 你 Nastasha-San、
    我明白了。

    此致、
    雅丽塔