This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:PG 和 STAT 引脚

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700275/bq25606-pg-and-stat-pins

器件型号:BQ25606

尊敬的所有人:

PG 和 STAT 引脚的最大输入电流是多少? 我想计算  正向电压为2.1V 且需要20mA 的 LED 限制电流所需的电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    STAT 引脚的最大电流为6mA ( 数据表中的表7.1)。 对于 PG 引脚、电流略高于30mA 是设计的一个很好的值。 PG 引脚是一个低电平有效的电源正常指示器、输出逻辑低电平、在输入电流限制大于30mA 时(数据表中的第6节和第8.3.7.1节)指示输入正常。

    此致、

    张安杰洛

    应用工程师|电池充电产品