This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19536KTT:是否可以在热插拔应用中并行使用3个 CSD19536?

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699336/csd19536ktt-could-3-pcs-csd19536-be-used-in-parallel-in-hot-swap-application

器件型号:CSD19536KTT
主题中讨论的其他器件:CSD19536

您好!

我们正在设计热插拔、想知道是否可以并联使用3个 CSD19536? 根据热插拔控制器的 d/s、只有拉电流/灌电流规格、不确定如何在此处确定?

谢谢、

-落基山脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    岩石、
    感谢您提出问题。 让我与热插拔团队核实一下、然后返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    岩石、
    我们不建议将并联 MOSFET 用于热插拔应用。 这是因为您需要每个器件具有完全相同的阈值电压、MOSFET 才能均匀地共享功率。 这是不可能的、因为即使在生产批次代码中、阈值电压变化也始终很小。 这意味着、即使是3个器件并联、单个器件也会在以最低阈值电压更快地导通时获得所有功率。 您需要找到能够处理所有功率的单个 MOSFET。