This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:封装不一致

Guru**** 2693945 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671892/bq25708-inconsistent-footprint

器件型号:BQ25708

我正在尝试为 BQ25708找到准确的封装、或许是一个 CAD 文件。

数据表中提到了 S-PWQFN-N32
TI 提供两种版本、一种是焊盘间距0.50mm、另一种是焊盘间距0.40mm。   

 请参阅 - www.ti.com/lit/ml/mpqf194b/mpqf194b.pdf
 和 - www.ti.com/lit/ml/mpqf166b/mpqf166b.pdf

该器件采用哪种封装?

我可以使用 BXL 来消除猜来猜去的麻烦吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    封装为"RSN";不是 RTV。 "RSN"包含在可订购器件型号中。