This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3481:LM3481

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680375/webench-tools-lm3481-lm3481

器件型号:LM3481

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

请解释一下 LM3481的参数"开关电流限制(典型值)(A)"、值10A。

我可以了解除了控制器芯片外、具有开关电流限制的外部组件 FET、电感器、二极管或电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    该限制只是应用中最大开关电流的粗略数量。 您说的是正确的。 可以根据需要更改外部组件以定制电流限制。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    感谢您的回复。

    我们在9月份进行了基于 LM3481的 webench 设计。

    4-6V 输入、5A 时12V 输出。

    输出电容器的温度高于预期值、在3A 连续输出时为60摄氏度。

    遗憾的是、由于 LM3481的最大开关电流参数、无法将设计提交至 webench。

    我已附上原始设计的 pdf。

    你有什么建议吗?

    谢谢、

    Martin

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_1584118_5F00_20_5F00_927153386.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garret、
    感谢您的回复。
    我们在9月份进行了基于 LM3481的 webench 设计。
    4-6V 输入、5A 时12V 输出。
    输出电容器的温度高于预期值、在3A 连续输出时为60摄氏度。
    遗憾的是、由于 LM3481的最大开关电流参数、无法将设计提交至 webench。
    我已附上原始设计的 pdf。
    你有什么建议吗?
    谢谢、
    Jeff

    webench_design_1584118_20_927153386.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    那么、只有输出电容器变热了吗? 我建议进行检查、以确保 RMS 电流额定值对于电解电容器来说足够大。 在输出电容器组中添加一些陶瓷电容器也很好。 陶瓷电容器具有较低的 ESR 值、应有助于解决发热问题。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    我们在输出端使用2个 Panasonic 20SVPF560M 电容器。
    每个电容器的额定纹波电流为5.4A RMS。
    webench 设计工具显示了8.309A RMS 纹波电流。

    我们在靠近二极管的输出端添加了4个0.1uF X7R 陶瓷电容器、铝电容器在15分钟后达到大约54摄氏度、在3A 时为4V IN、12V OUT。

    54度 C 似乎很热?

    您能建议一个前进的道路吗?

    谢谢、

    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    是将 webench 设计报告中引用的 Cout 纹波电流组合还是每个物理电容器的纹波电流?
    我们假设两个电容器指定处理8.3A 的纹波电流、但有一定的余量、每个电容器的额定值为5.4A RMS

    再次感谢、

    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff、

    WEBENCH 引用的 RMS 电流是所有电容器的总电流。 但是、请务必记住、在选择合适的输出电容器时、RMS 电流只是一个参数。 这些规格包括纹波电流规格、频率布局的 ESR 等。 添加陶瓷电容器可在整个频率范围内降低 ESR、并能够吸收大量纹波电流。 这将有助于减小电极基电容器看到的纹波电流、并帮助保持其冷却。 布局也会有所不同。 如果电容器周围没有大量铜、则无法轻松散热。

    谢谢、

    Garrett