This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:充电器故障

Guru**** 2797295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699983/bq25601-charger-fault

器件型号:BQ25601

我根据建议的应用手册实施了一项设计、但我有一个问题。 Stat 输出以1Hz 的频率切换、这表示充电器故障、但当我读取 REG09时、在表示正常的充电故障字段中得到00。 状态输出线路在1Hz 时切换是否有其他原因?  我也无法启动充电会话、因为我认为它与充电器故障状态切换有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送波形以显示1Hz 方波。 如果未连接电池、器件可以在较高频率下在充电和充电完成之间切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我解决了。 事实证明切换来自 NTC 故障。 在该设计中、我在 TS 和 REGN 之间放置了一个10K 电阻器、但忘记了在 TS 和接地之间放置另一个10K 电阻器。 一旦我将电阻器接地、充电器开始按预期工作。