This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45:元件消耗的电流过大且无响应

Guru**** 2556150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681529/bq20z45-component-drawing-excessive-current-and-not-responding

器件型号:bq20z45

你好

我在充电器(电源)上设置了一些电池组、这些电池组设置为16.8V、但电池组充电截止频率为16.4V。  当电压达到16.4V 时、bq20z45对自身进行保护、但之后没有响应(无法与 BQ 软件通信)。  此外、由于 FET 已关断、因此允许电源恢复到其开路电压(最高可达50V)。  打开电池组后、我们发现物理组件(bq20z45)变热、BAT 引脚输入端的二极管也变热。  这表示单元正在通过该 BAT 引脚供电。  当时、2.5V 电压轨仍正常工作、未检查3.3V 电压轨。  我移除了级联中的顶部电池(VC1)以关闭 IC 并开始测量短路引脚(假设开路电压可能已损坏某些部件)。  当我找不到任何稳压器时、我会重新加电以尝试读取3.3V 内部稳压器。  在"跳过 FET "之后、系统上电并正常工作、没有任何东西发热、所有东西都按预期进行通信。  

我正在尝试确定可能出现的问题、因为我无法在现场打开这些软件包。  为什么会关闭?  BAT 引脚为何会消耗功率?

谢谢、Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    BAT、VCC、PACK 和 PMS 引脚的额定绝对最大值仅为34V。 如果发现任何上述情况、它将尝试通过打开其 ESD 结构来保护自身。 我猜这是发生的事情,现在它已经痊愈了。
    但是、器件可能已损坏、我不建议将其用于生产包装。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swami

    您是否对什么是"ESD 结构"有更多详细信息、以便我更好地了解它们?  发生这种情况后、BAT 引脚(级联顶部的输入电压读数)为什么是提供电流的引脚?  

    谢谢、Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    ESD 结构基本上会尝试在检测到电气过载情况时连接接地路径、以防止损坏 IC 裸片。 很可能首先在 BAT 引脚上检测到高电压、然后在该引脚上打开 ESD。
    此致、
    Swami