This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:电流限制和电流感测:每通道还是整体?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700163/tps4h160-q1-current-limit-and-current-sense-per-channel-or-overall

器件型号:TPS4H160-Q1

尊敬的先生或女士:

我不确定电流限制和电流感测的尺寸。 这些值是为每个通道定义的、还是为整体(对于所有4个通道)定义? 在我了解数据表时、我可以一起定义每通道电流感应和所有4个通道的电流限制。 是这样吗?

非常感谢!

此致、

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

     为所有 通道设置电流限制和电流感测。  您为一个通道标注尺寸、其余通道具有相同的电流限制和电流感测设置。

    电流限制设置 IOUT = KCL x VCL/Rcl 对每个通道有效。 例如、您计算了用于将典型电流限制设置 为1A 的限流电阻器。 每个通道具有相同的1A 典型电流限制。

    电 流感应也是如此。

    此致