This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5816-Q1:G1/G2的 PWM

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5816-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695841/tlc6c5816-q1-pwm-by-g1-g2

器件型号:TLC6C5816-Q1

您好!

TLC6C5816-Q1能否通过由 PWM 信号控制的 G1/G2实现 PWM 调光?

如果是、PWM 频率可以是多高、脉冲持续时间可以是多短?

谢谢。

此致、

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Oguri、

    我会向您发送一封电子邮件以了解详情。

    您是否可以帮助单击"解决"?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    G1可用于控制漏极0 -漏极7、G2可用于控制漏极8 -漏极15。

    通常不建议 PWM 频率高于2kHz、200Hz 或400Hz 是常见值、理论上、脉冲持续时间可以达到0、您知道客户将使用多短的脉冲持续时间吗?