This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54360:获取二极管选择

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671893/webench-tools-tps54360-catch-diode-selection

器件型号:TPS54360

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在使用 TI webench 设计 SMPS。  

VIN 20-48 VDC

Vout = 12.2

Iout = 3.5A 非连续电流。 连续电流为2安培。

Tamb=60C

非隔离式

我选择的设计使用 TPS54360。 它选择了一个20安培的环流二极管(STPS20M100SG-TR)。 我已经针对成本进行了优化。 对于我的应用程序来说、这似乎是过度死区的。

我有一个3.5A 的峰值电流消耗、但它的消耗绝不会超过一秒。 我想说、某些直流电机启动时的电流消耗为3.2安培、然后降至最大2A 的标称电流消耗。 并且电机一次不会打开超过5秒。  

 STPS20M100SG-TR 是否真的有必要? 我可以改用该二极管吗?  

二极管: FSV1060V

其 Vf 较低、最大值为0.53V。 使用控制器数据表中的等式37、我得到的二极管功率为1.6W、消耗的电流为3A。 例如、70W/C 热阻 JA、在60C 环境温度下、结温仍然为172 C。 即使在2A = 1.23W = 146C 结温下也是如此。  FSV1060V 是一个10安培的二极管、它是否真的不能处理2?

这远远超过了最大值、但如果电流不连续、它是否真正达到该温度?  对我的 FSV1060V 二极管进行估算的最佳方法是什么? 您如何计算非连续载荷?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此器件不需要20A 二极管。 您选择的10A 二极管应该可以正常工作。 由于此器件的峰值电流限制最大为6.8A、因此10A 器件是安全的、即使在最坏的条件下也不应损坏。 该二极管的封装相当大、我认为实际电路板上该器件的 θ JA 不会是70C/W 如果存在热问题、请注意 PCB 布局。 使用2oz 铜可以降低热阻、考虑布局上的散热路径、也可以使用散热过孔将热量分配到电路板的其他层。