This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3409:LED 驱动器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698052/tina-spice-lm3409-led-driver

器件型号:LM3409
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我正在使用 LM3409、我已经附上了我的 TSC 文件。 我的仿真似乎运行得非常慢。 我是否可以更改任何设置以使其更快?e2e.ti.com/.../5280.prac1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sneha、

    请尝试以下操作以加快您的仿真。

    在我的系统上模拟了附加的.tsc 文件时,进行4毫秒的仿真需要~10分钟。 我尝试更改仿真参数。 将直流相对误差从1m 增大到2m、在我的系统中将仿真时间更改为~6分钟(大约减少40%)。 您可以尝试相同的方法、并看到它对您有所帮助。

    2.如果您的系统是多核系统、您可以转到"Analysis"->"Options"。 增加"线程数"也会提高仿真速度、因为系统现在为仿真分配了更多的计算速度。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、此致、
    Abhisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sneha、

    根据我们的通信、我将关闭此线程。

    此致、
    Abhisek