This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:PCBA 上存在明显的异常噪声

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681820/tps92692-q1-there-is-a-visible-abnormal-noise-on-the-pcba

器件型号:TPS92692-Q1

您是否能帮助检查 SCH 并就以下问题提供一些建议

1,规格:输入:6-24V;输出:18-26V/1A(7S*LED)

2、问题:当 PWM 调光输入占空比为8%(电流:80mA),PWN 的频率约为200Hz 时、PCBA 上会出现明显的异常噪声。 测试后、我们消除了电感异常问题、并尝试直接从输出端子和电感中移除耦合陶瓷电容。 可见的异常噪音 仍然存在。  

3、SCH 如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望您好、

    即使放大、我也无法读取该原理图。 您是否有更清楚的一个? 此外、在这种情况发生时、您能否对 LED 电流和 FET 漏极电压进行示波器截图? 是可闻噪声、LED 闪烁还是两者兼而有之?

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我弄错了

     它是可闻噪声、LED 工作正常

    e2e.ti.com/.../CE16-DRL_2600_PO-LED--SCH-20180409.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望您好、

    谢谢、我也获得了一些其他信息、看起来运行正常、只有可闻噪声。 这种情况很常见、并且始终是陶瓷电容器和/或电感器。 听起来您已经对电感器做了一些工作、但我仍然不会排除这种情况。

    首先、我要将输入电容器替换为铝电解电容器、看看这是否会产生影响。 如果不是、则输出电容器。 否则、您甚至可能需要尝试使用 SEPIC 电容器。 任何陶瓷都可能会发出嗡嗡声、因此您需要弄清楚是哪种陶瓷。 如果不是其中任何一个、则需要更仔细地查看电感器。 如果是任何陶瓷电容器、那么您可能只需要使用不同的外壳尺寸、数字(通常在其中的多个电容器之间拆分电流)或电容值进行实验。 遗憾的是、可闻噪声需要进行一些实验、但可以减小。

    此致、

    克林特