This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:并联2PCS TPS54560以获得更高的输出电流

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682296/tps54560-to-parallel-2-pcs-tps54560-for-higher-output-current

器件型号:TPS54560

您好、专家、

客户要求的是从54Vin 转换到12V/8A 的小型设计、效率和热问题都很小、只有空间。

其思路是将2个 PCS TPS54560并联、并立即共享单个输出电感器以实现8A 输出。

无论它是否可以工作、请提供建议 。

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    我认为这不起作用。
    我看到的挑战是:
    1) 1)如何在每个器件上连接反馈? 即使 FB1与 FB2器件之间略有差异、也会尝试调节至设定值。 我看不出这种情况如何、需要在每个反馈上都具有稳定的电压。
    2) 2)如何平衡来自每个器件的电流? 在并行运行中、我们希望每个器件生成~50%的负载。 由于每个器件独立运行、因此无法预测每个单独通道上将产生多少电流。 这可能意味着多个器件会产生5A 电流、另一个器件会产生~3A 电流。 这将导致器件在不同的效率和不同的温度下运行

    如果不检查所有可用的器件、我认为获得12V/8A (~100W)、您最好使用一些控制器。
    希望这对您有所帮助。
    此致
    Brani