This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25910:关于 TPS25910电流限制、在 CC 模式下使用电子负载

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700041/tps25910-about-tps25910-current-limit-using-electronic-load-in-cc-mode

器件型号:TPS25910
主题中讨论的其他器件:TPS2590

为了避免启动电流限制、我在 TPS2590输出之后使用 MOSFET 来打开负载。 在恒定电阻模式下使用电子负载时、效果良好。 我可以毫无问题地导通5A 电流。 但是、如果我使用恒流模式、TPS2590会关闭。 是否有任何想法、问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luxwolda、

    请在 CR 模式下使用 e-Load。 当电子保险丝器件达到电流限值时、该器件充当电流源。 如果在 CC 模式下使用电子负载进行测试、则会在网络中串联两个电流源。 这会将输出电压和系统行为下拉、具体取决于电子负载的类型并因制造而异。

    此致、
    Rakesh