This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:查看 PCB 文件、了解器件为什么会变热!

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698957/bq25703a-review-the-pcb-files-to-see-why-the-part-would-get-hot

器件型号:BQ25703A

您好!

在解决器件编码问题后、除了这几个问题之外、一切都很好!

当我的定制设计电路板由壁式适配器供电时、如果没有安装电池组、则消耗大约100mA 的电流、 而 BQ25703A 会变得很热、大约55摄氏度或更高! 此外、除了充电命令之外、每个命令都可以按预期工作、当我发出1A 充电电流时、电池将获得大约500mA 的充电电流、 您是否会检查我的原理图和 PCB 文件、aree2e.ti.com/.../Rev-3.0.zip 中的 Altium 和 PDF 文件以查看是否存在任何问题? 我们需要尽快投入生产。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    两层电路板太难优化布局。 例如:Q3栅极驱动电路: FET 的接地如何连接回 IC 接地?  使用大环路的长布线可能会导致问题。 这不是一个小信号板。 这 是开关充电器电源板。 我建议 使用4层电路板。 使用 EVM 布局作为参考。  此外、请使用通孔缩短接地连接并更快地散热。

    开关 FET (BSC100N06LS3) 具有 更高的导通阈值。  您是否 会尝试低米勒平坦 FET?  

    此外、请使用覆铜覆盖 Q3、Q4和 Q5的源极引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的王丽
    感谢您提供有关"使用 EVM 布局作为参考"的更新。 在哪里可以找到这些文件? 您还建议使用哪种 MOSFET 器件型号?
    此致