This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:如何使用外部附加电路将 LM5069用于110V 直流应用?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699829/lm5069-how-to-use-lm5069-for-110v-dc-application-using-external-additional-circuit

器件型号:LM5069

大家好、

是否可以通过使用外部附加电路将 LM5069用于110V 直流应用?

110V 直流工作电压范围大约为71V 直流至140V 直流。

请提供您宝贵的反馈。

此致、

S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saravanakumar、

    您能否分享您在系统级需要的终端设备详细信息和保护类型(过流、反向电压、过压等)。
    最大负载电流是多少?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、
    终端设备名称:火车控制系统
    它由多个输入卡(8个数字输入)和输出卡(8个数字输出)组成。
    我们计划将 LM5069用作火车控制系统中输出卡单元的一部分。
    这将驱动电感负载系统。

    下面是详细信息
    110V DC 的工作电压范围:71V DC 至140V DC
    最大 系统级负载电流:20A (多个输入和输出的组合)
    最大 负载电流:3.4A (用于输出卡)
    过压:154V 直流电压、持续1秒(用于输出卡)

    我是否需要在系统级别或输出卡级别提供以下详细信息? 请提供您宝贵的反馈。
    过流:
    反向电压:
    谢谢你。

    此致、
    S.Saravanakumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saravanakumar、

    感谢您提供详细信息。
    您可能已经检查过我们的现有产品系列、我们没有这种电压水平的解决方案。 此外、在故障条件下、解决方案的工作无法将器件限制在其绝对最大电压额定值下。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    根据上述反馈、LM5069不能用于110VDC 应用。

    我的理解是否正确?

    谢谢你。

    此致、

    S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saravanakumar、

    正确。 LM5069不适用于110VDC 应用。

    此致、
    Rakesh