This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS715:TPS715、固定电压版本、内部分压电阻器

Guru**** 2556090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680574/tps715-tps715-fixed-version-internal-divided-resister

器件型号:TPS715

我们的客户询问我 TPS71525中内部分压电阻器(R1和 R2)的值。

请告诉我两个电阻值。

此致、

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamio、

    请允许我们在一天或两天内查找此信息。 请记住、在最终测试中会修整和确保比率、而不是精确的电阻值。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamio、

    kΩ 基准电压为1.205V、内部 R2的标称值为843 μ A。 kΩ、对于2.5V 版本的 TPS715、R1约为906 μ A。 请记住、在最终测试中会修整和确保比率、而不是精确的电阻值。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan

    共享您的信息。
    这对我们的客户设计其电路很有帮助。

    如果您有安装了 TPS71530的评估板、请确认放电时间、直到 Vo=3.0V 时 Vo=2.0V。
    如果可能、输出电容器的总电容为100uF。 他的目标时间是10秒。

    谢谢
    TAMIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamio、

    可以计算电容器的放电、但必须记住、内部电阻分压器只是一条放电路径。 如果负载仍在主动消耗电流、则放电时间将发生变化。

    vc = v0 x e^(-t /(R x C))

    VC 是电容器上的电压
    V0是初始电容器电压
    t 是时间
    R 是内部电阻分压器
    C 是电容

    假设唯一的放电路径是内部电阻分压器:

    2V = 3V x e^(-t /((843k + 906k) x 100uF)
    2V/3V = e^(-t /(1.749M x 100uF))
    2 / 3 = e^(-t/174.9)
    LN (2/3)=-t / 174.9
    T = 70.92s

    如果没有其他放电路径、电容器将不会在10s 内放电

    非常尊重、
    Ryan