This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54424:最大程度地减小 Vout 偏差

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54424, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671899/webench-tools-tps54424-minimize-vout-deviation

器件型号:TPS54424
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我一直在使用 TPS54424 和 WEBENCH 工具创建输出电压= 3.3V @ 3A 的电源设计。 我一直在该设计上运行负载瞬态仿真、我的 Vout 偏差约为4-5%。 我尝试将 Vout 最大偏差最小化为3%。

我一直在增加滤波器响应、(Cout) 以补偿电压尖峰、但在 WEBENCH 中似乎没有任何变化。 我还一直在查看数据表计算结果。 这是最大程度地减小电压过冲/下冲的正确方法、还是应该尝试不同的方法?

下图:

谢谢、

黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、您可以通过以下方式改善瞬态响应:
    增加 Cout
    增加环路带宽
    降低 LOUT。

    不过、初始压降主要是由直接从输出电容器汲取的负载阶跃电流引起的。 我建议您尝试 pspice 或 TINA-TI 瞬态模型、以对您的负载阶跃响应进行建模。 我认为他们比在 Webench 中工作更灵活。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    感谢您的回复。 我认为我的问题可能是 Webench、我大幅改变了 Cout、带宽和 Lout、 我得到的变化是从 Vout = 3.421215到 Vout = 3.421176。  

    我将在 TINA 中进行相同的更改、并尝试从此处继续。 感谢您的帮助!

    此致、  

    Arthur