This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300:无法对电量监测计 bq27541-G1进行编程

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682333/ev2300-unable-to-program-fuel-gauge-bq27541-g1

器件型号:EV2300

获取了 EV2300 HPA002评估套件、以帮助读取 GG 文件信息并对其进行编程。 从6节电池到使用 bq27541-G1电量监测计的6节电池。 我还在开发固件、以便在电池连接到我们的硬件时对给定的6芯电池中的 GG 文件进行重新编程。

 

我遇到的问题是无法从 EV2300套件更改电池中的 GG 文件、尽管在出现问题之前我已经多次更改了该文件。 主要是、从评估套件中、我多次在两个不同的 GG 文件之间来回切换。 我还能够通过评估套件加载 GG 文件、通过我们的硬件更改 GG 文件信息、然后验证是否已使用评估套件正确编程新的 GG 文件信息。 我在进入当前未能编程状态之前执行了大约20次此操作。

 

我的问题是 GG 文件更改次数是否有限制?

 

如果没有、是否可以使用评估套件来恢复电量监测计可编程性?

 

注:评估套件当前可以与电量监测计通信、似乎正在对 GG 文件信息进行编程、但读取时电量监测计中的数据不会更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mack:
    我回复了你的另一篇帖子。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx。

    我看到您的"高"消息。