This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217CEVM:TPS65217CEVM:

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217CEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682153/tps65217cevm-tps65217cevm

器件型号:TPS65217CEVM

我有一个项目请参阅 Beagle Bone Green Wireless PMIC 是 TPS65217C MCU 是 AM335X、从现在开始测量加电序列发现 WEAKUP 信号测量正常 LO、检查规格此信号为正常高电平、 但我的项目展示正常 Lo、我检查了原理图、组件与 EVM 板相同、我不知道如何调试、任何人都可以帮助我解决这个问题。 PMIC 订单号为 TPS65217CRSLT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    请让我确认我是否正确理解了您的设置:
    您正在使用 Beagle Board 和独立的 TPS65217CEVM 为其供电。
    您想知道唤醒信号是高电平还是低电平?
    此引脚为低电平有效的开漏输出。 EVM 具有上拉电阻器 R13至 V3P3。 请验证是否提供 V3P3。
    另请参阅数据表的第8.3.4节和此处的相应内容:
    nWAKEUP 引脚是一个开漏、低电平有效输出、用于向系统主机发送唤醒事件信号。
    只要器件处于关断或睡眠状态、该引脚就会被拉低、并检测到唤醒事件如所示
    在器件功能模式部分中进行了说明。 nWAKEUP 引脚在上电过程中延迟50ms
    事件、并在 PWR_EN 引脚被置为有效后的50ms 内保持低电平。 如果 PWR_EN 引脚未置位
    在上电事件发生后的5秒内、器件会关断并进入关断状态。 处于活动状态、即
    nWAKEUP 引脚始终为高电平。
    --> Beagle Board 是否在5秒内将 PWR_EN 置为有效?
    我希望这能解答您的疑问、如果我对您的问题误解、请告知我们。
    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    处理器和 PMIC 之间的上电序列是一个低级数字握手。 下面列出了最重要的步骤:

    1)应用交流、USB 或 BAT 电源(BAT 唤醒需要按下按钮)
    2) 2) SYS 和 LDO1电源轨开启
    3) 3) PMIC 将 nWAKEUP 拉低
    4)处理器将 PMIC_PowR_EN 设置为高电平(PMIC 上的 PWR_EN 引脚)
    5) 5)所有 PMIC 电源轨都出现了
    6) 6) PMIC 将 PGOOD 设置为高电平

    注:如果这些事件中的任何一个不在分配的时间内发生、则计时器将过期、PMIC 将按顺序关闭处理器。