This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:如何确定 BQ34110 EVM 需要使用哪种外部学习负载

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669175/bq34110evm-796-how-do-you-decide-what-kind-of-external-learning-load-to-use-with-the-bq34110-evm

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件:BQ34110

大家好、我正在尝试使用 BQ34110 EVM 来测量容量为3.5Ah 的12V 电池的 SOC。  《bq34110EVM 快速入门指南》第5页的 Ω 说明为" 20k Ω 电阻器可支持2000mAh 单节电池配置。 其他配置要求在 J8上连接一个电阻器。" 在我们的情况下、不是2000mAh、我们应该使用哪种外部负载? 负载的电阻应该是多少、它应该是功率电阻器吗? 此外、我还尝试查看我们电池的 SoC、想知道我们需要先执行哪些步骤/编程来读取正确的 SoC? 此外、我们如何使用 IC 设置充电周期或放电周期、以便为我们提供更好的 SoC 结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、
    供参考
    您的帖子已分配给 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    该器件包含两个独立的模块-一个是监测模块、用于计算 SOC 和 SOH 等信息。 另一个模块是 EOS 确定、它计算电池的有效阻抗、并在电池使用寿命即将结束时发出警报。 这两个模块是独立的、不会相互交互。

    您提到的20 Ω 电阻器是 EVM 中包含的学习负载、用于根据 EOS 确定模块的需要实现受控放电。 此模块需要定期控制放电(例如每月一次、持续时间短、例如10分钟)以评估电池的阻抗。 放电水平取决于电池的化学成分、但 C/10的值通常很好、在许多情况下可能会更低。 如果您使用的是4.2V 单节锂离子电池、则20欧姆电阻器上的电流将产生210mA 的电流、对于2.1Ah 电池、这是 C/10。 请注意、虽然这个电阻器与监测模块无关、它只被 EOS 确定模块使用。

    从您的问题中可以看到、您可能不需要 EOS 确定模块、但您主要想使用监测模块。 在这种情况下、您甚至不需要学习负载(EVM 上的20 Ω 和串联 NFET)。 要获得良好的监测精度、您首先需要按照说明为您的电池设置 CEDV 系数、如果您还没有这样做。 这要求您记录从完全充电到终止电压的六个放电、放电涵盖三个温度和两个放电率。 这些数据将上传到我们的网站、我们的服务器将在其中计算您的系数并通过电子邮件发送回您。 有关 此过程的详细说明、请参阅 www.ti.com/.../GPCCEDV。

    谢谢、

    Terry