This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:IC 变得很热。

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671875/lm2576-ic-getting-very-hot

器件型号:LM2576

我对12v 转5v 直流转换器使用了 LM2576数据表中给出的电路。 消耗的电流小于1A、但 IC 变得非常热。 解决方案是什么?

数据表: www.ti.com/.../lm2576.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来您需要一些额外的散热。  如果您使用的是 TO263封装、请确保

    接地层被焊接到接地层、接地层足够大、可使器件保持冷却。

    如果您使用 TO220封装、则可能需要一个小型散热器来保持器件散热。

    该数据表提供了 PCB 布局和热问题的更多示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、但我想对于如此低的电流、降压转换器产生的热量过高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您使用的是建议的组件。

    如果是这样、则稳压器在正常运行期间将会变热、尤其是在1A 时、使用这样一个旧的稳压器时。

    您可以使用热电偶检查外壳顶部温度、以了解温度的实际值

    我们可以看到它是否过大。