This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:BQ76925 V3P3输出电容

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681168/bq76925-bq76925-v3p3-output-capacitance

器件型号:BQ76925

如果我不使用 V3P3输出电容或电容损坏、电路中会有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题,我们使用 BQ76925设计6节电池,只将 VC1、VC2、VC3、VC4、VC5、VC6连接到电池,但不将 VC0、VSS 连接到电池负极。输出 V3P3也是3.3V 和 功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    CV3P3电容器可使 V3P3保持稳定。 如果没有电容器、稳压电压中会出现较大的瞬态。
    如果没有 VC0和 VSS 连接、该部件将无法正常工作。 VSS 可能会偏置到高于 VC1、并可能造成损坏。 BAT 是一个电源引脚、具有相对于 VC6的电压限制。 请参阅 bq76925数据表。