This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要有关 SMPS 的一些帮助

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699947/need-some-help-with-a-smps

你好。 我叫 George,我想为 D 类放大器构建+/- 45V 5A SMPS。 是否有人能帮助我了解哪些部件符合我的要求? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的输入电压是多少? 您可以在 TI.com 上键入 D 类放大器、并提供一些设计示例。 然后、您可以针对特定电路提交另一个帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、它是240 V/50Hz 交流电源