This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:有关开/关引脚压摆率要求的问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699832/lp2985-question-on-the-slew-rate-requirement-on-on-off-pin

器件型号:LP2985

您好!

数据表在开/关引脚上指出了40mV/us 的压摆率。 未满足此要求时的症状是什么? 如果开/关引脚斜升过慢、是否会导致 LDO 无输出或输出反弹、但最终会上升?  原因是什么? 谢谢你。

桑德堡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandburg、

    您是否计划违反此建议?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandburg、

    LP2985的开/关引脚经过设计、测试、可接受数字输入信号。 开/关电源轨以特定顺序启用包括基准在内的内部电路、以确保正确启动。 较慢的压摆率会影响启动序列、因此输出可能永远不会脱离压降、调节到不同的电压或根本不会出现。 为了确保正常运行、遵循数据表要求并具有40mV/us 或更高的压摆率非常重要。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不完全是。 我是一个设计概念的称重选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan。