This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60150:引脚电压问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670934/tps60150-pin-voltage-question

器件型号:TPS60150

您好!

这是一个客户退货板、他们想知道器件是否损坏。

请检查引脚电压是否正常?

引脚

RMA 板电压(V)

1引脚

0

2引脚

3.29.

3引脚

5.164.

4引脚

4.255.

5引脚

1.471.

6引脚

3.287.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题是什么? 不确定它们是如何在接地基准移动的情况下获得引脚4和5电压读数的开关电容器。 但是、Vout 看起来很好:在4.8V 和5.2V 规格限制范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、电压没问题。

    我们发现电源按钮问题、TPS60150没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。 我们可以关闭该线程。