This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:BQ25505电池充电器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699741/bq25505-bq25505-battery-charger

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件:BQ25570

我有以下电路:  

BYP 和 REF 电容器为陶瓷电容器、其余电容器为电解质电容器。 我已经为具有这些元件的 BQ25570制作了另一个电路、没有问题。 此外、BAT2电压为3.7V、而不是9V。  

我在这里遇到的问题是升压充电器似乎无法正常工作。

VIN_DC 与太阳能电池 VOC 相同。  

VREF_SAMP 电压为零。 我尝试了其他电容器、但没有改变。  

3 -升压电压与 VIN_DC 相同。  

VSTOR 电压比 VIN_DC 低约150mV。  

5 - VIN_DC 电压不会每16秒改变、这意味着 MPPT 不会进行采样。  

6- C1电容器上的电压保持在 VIN_DC 上,不会增加。 我最初将 OK_HYST 和 OK_PROG 引脚连接到了外部电阻器的中点、但这并没有带来什么不同。  

我想知道我是否可以获得一些帮助、以了解该电路可能出现的问题。  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否尝试在您的应用电路上使用 Roc1和 Roc2来对 VREF_SAMP 引脚上存储的基准电压进行采样?
    此外、您的 VREF_SAMP = VIN_DC (开路)*(Roc1/(Roc1+Roc2))。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UPAL、

    我将 VOC_SAMP 引脚连接到两个10M Ω 电阻器的中点(VIN_DC 和接地之间)。 但 VREF_SAMP 电压仍为零。 MPPT 调制似乎完全不起作用。 所有电压测量值与我在问题中报告的值相同。  

    Vahid  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是想让您知道、我用另一个 IC 替换了 IC、这次它按预期工作。 我猜第一个 IC 在焊接过程中损坏。