This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1 AOLDL 问题

Guru**** 2556890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680841/bq78350-r1-bq78350-r1-aoldl-issue

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他部件:BQ76920BQSTUDIO

尊敬的所有人:

我将 bq76920+bq78350-R1用于5S1P 18650应用、

我已成功完成 I、V、T 校准、所有参数 都是精度。

当 我使用2A 放电时、Battery Management Studio 将在寄存器窗口中显示 AOLD 信息、如下所示  

尽管我以5A 的电流释放 OCD、如下所示

我找不到可以修改 AOLD 参数以增加保护点的位置?

BTW、正如我所知、所有有用的参数(校准、FCC、保护点、保护 行为等)都可以通过"Battery Management Studio"进行设置。

我不知道"bq769X0评估软件"必须设置哪些参数

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chiayuan,
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chiayuan、
    AOLD 阈值应使用第二张图片底部附近显示的 AOLD "Threshold and delay"参数进行设置、它目前是默认的00。 要确定设置、您需要您的感应电阻器值。 请参阅 bq76920数据表表表7-10中的"Protect 2"寄存器。 使用上述设置、它将在8ms 内在8mV 时提供保护。 选择适合您系统的阈值和延迟。
    另请考虑 ASCD"阈值和延迟"、它也显示为上面的默认00。 请参阅 bq76920数据表的表7-9来选择一个值。 通常、您需要对短路的快速响应时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 WM5295:
    感谢您的回复、我想使用 OCD_T3的"0xF"代码来增加 OCD 保护点、但该值将始终自动恢复为默认值"00"、尽管我使用"更新显示"并保存配置、然后重新加载。 此命令无法写入 IC。 如何修改 bq76920寄存器中的值?
    谢谢、致以最诚挚的问候。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chiayuan、
    必须在 bq78350-R1数据存储器中更改参数。 它是上图底部的第6个参数、AOLD"阈值和延迟"。 您必须在 bqStudio 中像任何其他数据存储器参数一样对其进行更改。
    如果您使用另一个工具在 bq769x0中进行更改、bq78350-R1将识别到它已更改、并将其改回"Threshold and delay"值。 保护寄存器的说明未复制到 bq78350-R1文档中、它只是参考 bq769x0数据表中的说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、
    感谢您的介绍、我在 bq78350-R1工具中成功更改了 AOLD 值、
    我想澄清的最后一点是、"bq769X0评估软件"仅用于监控状态"Battery Management Studio"中更改了什么值。 用户无法更改"bq769X0评估软件"中的值、对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chiayuan、
    正确、bq769x0评估软件可能有助于检查寄存器值以进行调试。 由于总线冲突的可能性以及与 bq78350-R1寄存器控制的冲突、它通常不应与 bq78350-R1一起使用。