This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:运行虚拟结

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49, TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671274/tps7a49-operating-virtual-junction

器件型号:TPS7A49
主题中讨论的其他器件: TPS74401

你(们)好

我的客户有疑问。

尽管 TPS7A49的"绝对最大额定值"中描述的"运行虚拟结(Tj)"为125°C。、

允许的温度低于所描述的 Tj = 150°C 的器件温度

不是吗? 还是不会改变?


什么是"运行虚拟连接"?
"工作结温"之间是否存在任何差异?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi、

    术语"工作虚拟结点"取自 IEC 标准。 这意味着与"工作结温"相同、即硅片的温度。

    TPS7A49的建议最高工作结温为125°C 这也是绝对最大额定值。 因此、在运行时不要超过此裸片温度。

    当然、125°C 不是裸片突然损坏的结温。 这从150°C 以上开始 但硅芯片的寿命取决于芯片温度、并随温度呈指数级下降。 ->阿累尼乌斯方程。 因此、在125°C 甚至更高的温度下运行芯片执行较长的周期是不明智的。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi、

    Kai 正确、"工作虚拟结温"将与工作结温相同。 当部件加热时、根据阿累尼乌斯方程、寿命会降低。

    在设计 LDO 时、应注意将结温限制在-40C 至125C 的工作范围内。 您可以使用 Theta JA 数据和功率耗散来确保不会超过 LDO 的最高结温。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai 和 Mark

    感谢你的答复。

    我℃到、TPS7A49的设计实际上与器件的设计方式相同、最大额定值= 150 μ V
    (TJ 必须小于125°C。)

    作为一种确认、TPS7A49的最大额定值实际上是否为150°C?
    数据表是否更改了?
    TPS74401已修订数据表、并已从最大额定值= 125°C 更改为150°C。(修订版 M⇒修订版 N)
    我想检查最大额定值为125°C 的器件、例如 TPS7A49、是否与 TPS74401相似。

    最恰当的考虑

    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    TPS7A49的数据表是正确的、绝对最大额定值为125C、目前没有提高绝对最大结温的计划。

    TPS7A49的最高结温为125C。 在使用该器件进行设计时、应进行热计算以使该器件保持在该温度下。 但是、如果结温超过125C、例如在热关断情况下、器件不会立即中断、这将简单地降低器件寿命。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi、

    您写道:"TPS74401已修订数据表、并已从最大额定值= 125°C 更改为150°C"

    然而、数据表中的"建议运行条件"提到最大 Tj 为125°C

    Kishi、在如此高的温度下运行硅芯片是不明智的。 对于长寿命应用、Tj 为80°C、最大值为100°C 是可以接受的。 但是、超过的芯片温度将以指数方式缩短芯片的寿命! 请看一下阿累尼乌斯的夸德。

    Kai