This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:在不使用 UCD90160的情况下进行电源定序

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319, TPS53355, UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671645/ucd90160-power-sequencing-without-ucd90160

器件型号:UCD90160
主题中讨论的其他器件:TPS53319TPS53355

您好!

对于我们的其中一个调制解调器设计,我们有多个电压可用于 DSP、FPGA 和电源 PC 定序。

降压转换器 TPS53319/TPS53355将采用12v 电源为 DSP、FPGA 和其他器件生成更低的内核电压和外设电压。

我们计划从外部子卡 FPGA 实施定序。

由于序列发生器(例如 UCD90160)将不使用,因此序列 将从 ext.card 完成。

如果序列中的第一个器件的电源正常输出可以作为使能信号输入馈送到下一个器件,那么这是否正确?  

PLZ 建议是否有更好 的替代方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不使用 UCD90160进行定序的原因是什么?

    以及如何连接转换器的 EN 信号。 您希望如何实现 加电 和断电 排序、 任何额外 延迟、故障保护?  

     这就是 UCD90160 为客户提供帮助的原因。

    此致

    Yihe