This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2019:高级电量监测计主机固件

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671878/bq2019-advanced-gas-gauge-host-firmware

器件型号:BQ2019

您好!

我的设计使用 bq2019作为电池监控器、我将按照本文档创建固件:  

首先、我在 bq2019闪存上设置了电池的设计数据。 然后监控器被支持计算一些值并将它们写入闪存的第0页、但当我读取这些寄存器时、它们是空的。

我不知道我做了什么、或者如果存在其他方法来知道电池的运行时间。  

请 帮帮我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、
    您选择 bq2019是否有原因? 我们拥有更新得多的产品、由于它是一款简单的电池监控器、因此需要您开发自己的算法。 我们建议使用一个包含算法的即用型电量监测计、但需要更多有关电池的详细信息、才能提出合适的电量监测计。 即使您只想使用原始库仑计数、我也建议使用 bqJUNIOR 器件(例如 bq27x00)。 硬件比 bq2019更新、您可以使用 SLUA347来了解如何将其用作电池监控器而不是电池电量监测计。