This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:开环增益?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681910/tl431-open-loop-gain

器件型号:TL431

TL431运算放大器的开环增益是多少、它就像单位增益差分放大器一样、可根据版本将反馈电压保持在~2.5V 或~1.24V、或者它是否具有非常高的增益、并以这种方式使两者保持不变 相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    将反馈电压与误差放大器与 TL431的带隙基准(2.5V)进行比较。 该放大器用于校正阴极电压、使反馈电压尽可能接近2.5V。

    至于增益规格、这并不是我们容易得到的结果、也不会给出任何结果。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    Ethan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在数据表中注意到、带隙基准电压连接到前面提到的运算放大器的反相输入、反馈在同相输入端获取。 这是如何使其成为比较器(在闭环模式下)或导致振荡的、即它是负反馈而不是正反馈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    误差放大器生成误差电压(输出基准和内部基准之间的差值)。 根据设计规格、误差电压输出到控制所需阴极电压的晶体管网络。

    在正反馈网络中、输出电压由同相输入的极性决定。 由于同相输入是正电压、因此放大器会将其输出驱动为正饱和电压。 由于饱和电压是阴极电压、FB 电压将为2.5V。

    希望这能增加一些清晰度。

    Ethan