This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:PMP20183启动时的行为

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669363/lm3481-behavior-at-start-up-of-pmp20183

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件:PMP20183

你(们)好

我们基于 PMP20183设计了原型板、并参考以下主题。

但是、我们发现启动时出现奇怪的输出斜升。  请检查下图。

当输入为12V 时不会发生这种情况。

除了 参考线程中提到的 FB 电阻器、SD 引脚控制器件以及 C2和 L1之外、此电路几乎与 PMP20183相同。

您认为原因是什么? 它是否有可能受到电流限制(Isen)的影响?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究并返回给您。 目前我正在出差…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    我很期待收到您的回复。


    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它似乎与控制 FB 基准电压 Vref 的内部软启动相关。 在较低的 Vin 下、Vfb 是 Vout 的一部分、可能始终跟踪 VREF、您会看到平滑的上升曲线。 在输入电压较高时、VFB 上升速度可能快于 VREF、并且会被环路强制减慢、一旦 VFB 变为 VREF 后、环路将突然请求较大的占空比、并导致 VFB (或 Vout)突然跳转、 然后 VFB 继续跟随 VREF 上升、直到达到稳压电平。 希望这能澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    在这种情况下、在 VFB 变化点出现浪涌电流是否不可避免?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个简单的想法是增加电感器或增加输出电容器...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    >一个快速的想法是增加电感器或增加输出电容器...
    我知道增大电感器会抑制电流峰值。
    关于输出电容器、我认为由于 Irush = Cload x V/t、降低电容对于压浪涌电流似乎是很好的
    正确吗?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我想确认、如果客户不关心、IC 的这种行为对于器件可靠性不是至关重要的。
    正确吗?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不应是可靠性问题。