This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A:过压/欠压故障延迟时间滤波器

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695571/bq76pl536a-overoltage-undervoltage-fault-delay-time-filter

器件型号:BQ76PL536A

您好!

过压和欠压延迟时间( 由 CONFIG_COVT[]和  CONFIG_CUVT[]寄存器设置的时间)使用哪种滤波器? 是模拟滤波器还是采样数字滤波器? 您能给我提供有关此滤波器工作原理的详细信息吗? 如果此故障被采样并被混叠,我担心噪音/振铃跳闸。 在我的电流应用中、快速电流开关会导致1Vpk 振铃/噪声(~200kHz)通过输入抗混叠滤波器。

谢谢、

Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无需担心这一点。 您可能会有任何噪声、并且不会在延迟时间内触发。 它不进行采样、因此无需担心采样。 它就像具有使能功能和延迟时间的简单比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、因此它不进行采样。 完美!

    后续问题:在此过程中是否有任何模拟滤波? 如果是、您知道滤波器截止频率吗?

    我还担心防止故障的噪声:即实际上存在过压、但噪声/振铃会导致输入电压下降到低于迟滞的水平、足以防止故障触发。

    再次感谢、

    Nicholas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用参考原理图。
    每个电芯上都有外部 RC 滤波器、应滤除噪声。
    如果我们有抗尖峰脉冲时间、那么您应该可以。 最长延迟时间为3.1S、这就足够了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)是的、我们完全按照数据表中的规定使用外部 RC 滤波器。 在我的应用中、在最坏的情况下、1Vpk 振铃/噪声会通过该滤波器直接进入输入、因此我对此感到担忧。 我犹豫是否要添加一个除某些磁珠之外的额外滤波器、因为数据表中很清楚该器件是针对这个精确滤波器进行校准的。

    2) 2)我认为抗尖峰脉冲仅在启动时发生? 这在这种情况下有何帮助? 也许我读错了。 数据表确实使用术语"启动抗尖峰脉冲"、我的读数是指仅启动、而不是在正常运行期间。

    我认为我们将延迟时间设置为几秒。 我希望能够更好地了解这种延迟时间/滤波器的工作方式、因此我可以反对我们的产品所需的额外测试。

    我仍然不清楚滤波器/延迟计时器的工作原理、但我将再次重点提出我的问题:

    问题:
    如果电压短暂降至过压阈值以下-迟滞(同样高于欠压+迟滞)、则在达到设定时间之前、这是否会使延迟计时器复位? 或者、这是否只是导致故障跳闸所需的时间较短(由于模拟滤波器)?

    谢谢、

    Nicholas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以这种方式思考。 假设您将 CUVT 设置为3Secs 作为示例、您的 UV 为3V。 如果电压下降到3V 以下2.9秒、则不会触发。 它必须在下面持续3秒。 持续时间必须为3秒。 明白了吗?