This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC284:关于 UCC284DP-5负电压生成

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC284

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671775/ucc284-about-ucc284dp-5-negative-voltage-generation

器件型号:UCC284

大家好、

我能否使用 UCC284DP-5在-15V 至-5V 电压下生成大约200mA 的负载电流。

由于这是一个超低压降稳压器、它是否会支持 IC 上的这一大压降。

如果是、您能告诉我运行期间的结温是多少。

此致、

Kishore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sairam、

    在数据表中、您可以发现结至环境的热阻约为40...70°C/W 15V - 5V 为10V、乘以200mA 可得到2W。 2W 乘以70°C/W 得到140°C 这是结温上升到高于 PCB 环境温度的温度。 如果环境温度为30°C、则结温将高达170°C 但在结温或140°C 时、内部热关断会更早发生

    对于 SOIC 8封装、2W 的热耗散非常大。 因此、我想说、除非您大幅改善稳压器的冷却、否则这将不起作用。

    您是否考虑过借助齐纳二极管降低输入电压?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sairam、

    Kai 正确、结温升高得太大、无法使用该器件。 如果您想继续使用 UCC284、您有几个选项。 您可以在 LDO 前面放置一个开关、以降低功耗并提高解决方案的效率。 如果不是这样、您可以使用多个串联的 LDO 在所有 LDO 上均匀地耗散功率、这也会增加系统 PSRR。 您还可以在 LDO 前面放置一个电阻器、以耗散电阻器上的大部分功率。

    此致、
    标记