This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:超低功耗升压转换器和能量收集器

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697942/bq25504-ultra-low-power-boost-converter-and-energy-harvester

器件型号:BQ25504

我已将 VOV 设置为3.3V 且 VUV=2.8V 我将获得大约300mv 的 VRDIV 我已连接 VOC =1.2V 的太阳能电池板,为什么如此。

我无法为我的电池充电3.7V 或3.3V

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Avinash、您好!
    太阳能电池板的 ISC 是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表中,它显示了450mA,但在测量时,它显示电流表上没有电流。 我用不同的 VOC 更改了两个不同电池尺寸的太阳能电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的深入了解。
    您可以尝试使用电源吗? 您能否尝试从电源向输入提供1.2V 和100mA 的电流、并检查问题是否仍然存在?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将尝试您的建议

    我再把 Vbias 值设置为1.25V,我在选择该值时正确。 如何知道 Vbias 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vbias 值在内部设置为1.25V。