This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700-Q1:TPS3700_ResistorDivider_Calculator

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671727/tps3700-q1-tps3700_resistordivider_calculator

器件型号:TPS3700-Q1

大家好、团队、

我的客户尝试使用我们的 XCL 表、其中包含以下输入(VMON = 5)、(VOV=5.4)、(VUV=4.7)、实际结果是 VOV=13.327和 VUV=10.953?

结果公式是否固定为 VMON=12? 或者输入这些值是否有问题?

请帮帮我。

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef、

    这是一个新工具、因此可能会出现一些错误。 我们更改了一个内容、即 RT_REWed 实际上是一个输入、应根据注释进行设置。 RT_REGLET 应该被设定为大约1Mohm。

    通过这个、我得到了:

    当我使用数据表和仿真进行检查时、这是正确的。 通过仿真、我得到 UV 条件 从4.76V 开始、OV 条件从5.48V 开始

    需进一步的故障排除或仿真帮助、请直接发送电子邮件至 michaeldesando@ti.com。 谢谢!

    Michael