This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式直流/直流电源选择

Guru**** 2856640 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671437/isolated-dc-dc-power-selection

主题中讨论的其他器件:LM5000

降级:

以下是隔离式直流/直流电源选择要求:

1) 2V-6.5V (12V 以上更好)

2)输出电压:48V (__LW_AT__adj 更佳)Ω。 用于485和48V 输出的电源。

3)超过50mA

4) 4) EN 功能,低 Iq

5) 5)隔离式 、超过  3KV  Vrms

有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里的挑战是您的2V 输入。 您希望电路在2V 时启动,还是在>3.1V 时启动,而您只希望电路在 Vin 降至2V 时继续运行? 如果是前者、您可能需要一个两级转换器、一个用于升高电压、然后是反激式转换器。 如果情况较差、您可以考虑采用反激式配置的 LM5000、并使用变压器绕组来产生持续的 VCC、以便在 Vin 降至3.1V 以下时继续运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这是否意味着目前还没有产品能够满足集成解决方案的所有条件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是我知道的。