This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121:从涓流充电模式切换到正常充电模式

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121, BQ25121A, BQ25120, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681729/bq25121-switching-from-trickle-charge-to-normal-charge-mode

器件型号:BQ25121
主题中讨论的其他器件:BQ25120BQ25120A

我们在 当前生产版本中使用 BQ25121。  
我们发现此器件存在以下可重复问题。

当电池电量耗尽至不再开启(低于3.3V)时、IC 将以涓流模式开始充电。
根据我们的理解、IC 应在~3.0V 时切换至正常充电。 我重复测量过,大于3.2V 的电池仍在涓流模式下充电。
切换到正常充电的唯一方法是从充电器上拔下器件、以重置充电周期。 有时还需要额外重启才能正确注册。

在一个100个测试中、结果是大约50%的模块从涓流平滑转换为正常充电、而其他模块需要1个或多个复位。

这是已知问题吗? 或者应该检查什么来解决此问题?
对于我们的嵌入式工程师来说、这是在 IC 内部处理的、并且我们自己的固件不会影响这种转换、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马腾、

    我建议您改用 BQ25121A、这是 BQ25121的新版本。 我们计划在5月发布、我们将为您提供样片。  

    在高于3V 设置的150mV 电压下、IC 将从预充电切换到快速充电。 我将澄清数据表以说明这一点。  

    您还需要确保 BUVLO 寄存器不会写入固件。 将 IC 的0x09寄存器保留为默认值、以不影响此设置。  

    此致、

    gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    感谢您的回复、这听起来就像是可以解决我们当前问题的解决方案。

    我想请求将5-10个样片发送到:

    已删除主持人的私人信息

    此致、
    马丁岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个问题需要我们的 PCB 设计人员回答。
    它是直接替换还是对引脚排列和连接进行任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们目前正在使用 BQ25120的2.5V 默认版本、该版本是否也提供该版本?
    在网站上、我只能找到 BQ25120A 的1.8V 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马腾、

    我已编辑您的帖子以删除您的个人信息。 我最后想让你被一些搜索引擎所吸引:)

    我将在离线时就样片与您联系。

    要回答您的另一个问题、这是一个2.5V 版本、禁用了看门狗计时器、可替换掉、引脚2引脚、Bom2bom 以及与 BQ25120A 兼容的软件。


    此致、
    gautham