This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:光导联效率阈值

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710, LMZ23610, LMZ31707, LMZ31704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697356/lmz31710-light-lead-efficiency-threshold

器件型号:LMZ31710
主题中讨论的其他器件: LMZ23610LMZ31707LMZ31704

大家好、

LMZ31710的数据表有助于定义 LLE 期间所需的最小负载电流、但我找不到任何能够提供器件何时进入轻负载效率模式阈值的东西。 这是在任何地方定义的吗?

此致、
海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayden、

    在 LLE 中运行时、转换器处于 DCM 模式。 要了解进入 LLE 的阈值、我们需要找到 DCM 和 CCM 之间边界电流的公式。 遗憾的是、数据表未定义此参数。 但是、我们可以使用 LMZ23610数据表公式13来计算 DCM/CCM 边界电流、如下所示:  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    感谢您的快速响应。 为了使用上述 DCM/CCM 问题、我们需要 LMZ31710的集成电感器值... 我在数据表中找不到它们。 我看到 LMZ23610集成了2.2uH、LMZ31710是否也集成了该电压? 可能值得更新 LMZ317x 数据表。

    此致、
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海登

    内部电感器值为1uH。 感谢您的建议。 我将与团队合作更新此内容。  

    此致、
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    几个后续问题。

    我只想确认、在以下条件下使用的 LMZ31710将导致转换器以脉冲跳跃模式运行、对吗?
    输出电压:1V
    输入电压:14-18V
    Fsw:250kHz
    输出电流:325mA

    此外、LMZ31704和 LMZ31707还使用1uH 内部电感器吗?

    此致、
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayden、

    使用我上面提到的公式、如果您以325mA 的电流加载应用、您的应用将处于脉冲跳跃模式。

    LMZ31704和 LMZ31707还使用相同的1uH 内部电感器。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jimmy、

    感谢您的确认。

    此致、
    海登