This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:具有禁用 LDO 功能的 BQ25120的 SCH 设计

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682342/bq25120-the-sch-design-of-bq25120-with-disable-ldo-function

器件型号:BQ25120

您好、先生、

我对 SCH 设计有一个有关禁用 BQ25120 LDO 功能的问题。

我不需要使用集成 LS/LDO。

我是否可以移除 LS/LDO 引脚和 VINLS 引脚附近的电容器? 或者、可以使这些引脚悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teresa、

    如果您未完全使用 LS/LDO 功能、则可以将 LSCTRL 悬空(集成下拉)、VINLS 和 LS/LDO 引脚悬空。  

    这些引脚不需要电容器。  

    此致、

    Gautham